Efficienza energetica
J. Schmalz GmbH offre una tecnologia del vuoto ad efficienza energetica, in grado di ridurre notevolmente anche l’emissione di CO2.
Il fatto che la redditività e la tutela dell’ambiente non debbano essere necessariamente contraddittorie, è dimostrato da J. Schmalz GmbH con la sua iniziativa per una tecnologia del vuoto ad efficienza energetica. Nell’ambito di questa iniziativa, vengono raffrontati componenti per il vuoto, gruppi per il vuoto, sistemi di comando per il vuoto ad efficienza energetica di Schmalz e sistemi analoghi. In base ai raffronti, impiegando la tecnologia del vuoto di Schmalz, l’utente può diminuire il consumo di energia, quindi ottimizzare i processi lavorativi. Al contempo tutela le risorse e protegge l'ambiente. Sono stati testati il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD, il gruppo per il vuoto VAGG, il telecomando radio SRC e l’eiettore a vuoto SMPi.
Eiettore SMPi / SCPi
Una funzione di risparmio energetico integrata interrompe la produzione di vuoto al raggiungimento di un valore di vuoto sicuro. Solo quando si scende al di sotto di un valore minimo definito, la produzione di vuoto viene nuovamente attivata. Rispetto a un comune eiettore a vuoto, l’eiettore SMPi consuma notevolmente meno aria compressa.
Vuoto VAGG
A differenza di un produttore di vuoto convenzionale, che funziona per l’intero processo di bloccaggio e fresatura, quindi consuma energia, il gruppo per il vuoto VAGG consente notevoli risparmi grazie al regolatore di risparmio energetico integrato. Esso interrompe la produzione di vuoto al raggiungimento di un determinato valore di vuoto e la inserisce nuovamente solo se non viene raggiunto un valore minimo definito.
Sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD
Il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD dispone di un corpo di base minimo che comporta un volume di evacuazione ridotto. Per le funzioni di aspirazione e scarico, le camere separate garantiscono tempi di deposito ridotti e diminuiscono così il consumo di energia.
Telecomando radio SRC
Con una durata di utilizzo di un’ora, la soffiante di un comune sollevatore resta accesa in funzionamento continuo. Con il sollevatore a vuoto equipaggiato con il telecomando radio SRC, la soffiante restava invece in funzione soli 36 minuti.